This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2442万-Q1:多相位输出

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088708/tps62442-q1-multiphasing-outputs

部件号:TPS6.2442万-Q1

您好,

我假设是,但我更喜欢检查:TPS6.2442万-Q1 (2A/2A)输出是否可以多相位? 有什么要注意的?

客户应用是为LTE-Cat 1 NAD供电,最大负载为3.5A。

此致,Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,您好!

    感谢您的提问。

    让我们通过电子邮件讨论这一问题。

    谢谢!

    Stefano