This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54KC23:通过接地漂移来调节 Vout

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54KC23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484259/tps54kc23-ground-shifting-to-adjust-vout

器件型号:TPS54KC23

工具与软件:

您好!

我想我们可以使用这个稳压器。 我们的目标是生成+/-5V 电压。

我想我可以连接 PGND = AGND =-12V、Vin =+12V

这样可行吗? 我的假设:轨电平保持不变、我应该 Vout-AGND 电平=与 PGND=AGND = 0V 和 Vin = 24V 时的电平相同。 该假设是否正确?

另外、我注意到在用户应用中、方框图中显示了两个接地端。 您能解释一下同一器件的示例用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharat、

    您是否指的是按照本应用手册中的说明在反相降压/升压拓扑中使用 TPS54KC23? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54kb20.pdf

    如果是这种情况、设置实际上涉及将17V 转换为5V、并将输出连接到系统地。 但请注意、该器件的额定电压仅为16V、因此不适用于本应用。

    我建议寻找另一个支持17V 或更高输入电压范围的类似器件。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    首先、很抱歉、我在发送的数据表中没有找到反相降压/升压应用手册。

    但更重要的是、我的问题稍有不同。  

    我想做的是、使 PGND = AGND =-12且 Vin = 12V。 对于稳压器、是否满足所有正确条件? 有效 Vin-AGND = 24V。  

    相对于这个、+/-2.5V 的绝对电压应该出现在输出上正确吗?   

    我想知道这是否起作用、或者我是否在这里遗漏了一些东西?

    此致、

    Sharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharat、

    Tomoya 将在几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharat、

    很抱歉、我发布了指向数据表的链接、但没有发布应用手册。 以下是该应用手册的正确链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

     该器件的输入电压额定值为18V 绝对最大值、因此它无法支持24V Vin-AGND 或 Vin-PGND。  

    谢谢!
    Tomoya