This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:我是否只应使用 USBCPD 应用程序自定义工具来配置设置(似乎要配置或至少要一些旋钮来配置 BQ25798)? 我是否还需要使用 BQ Studio 或 TI CHARGE GUI?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751, TPS61033, BQ25798EVM, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483116/tps25751evm-should-i-only-be-using-the-usbcpd-application-customization-tool-to-configure-my-setup-it-seems-to-configure-or-atleast-have-some-knobs-to-turn-for-configuring-bq25798-do-i-also-need-to-use-bq-studio-or-the-ti-cha

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033BQ25798EVM、、TPS25751、BQ25798

工具与软件:

我的当前设置:我已经将 TPS25751EVM 与 BQ25798EVM 连接起来。  我使用由 BQ25798EVM 上的 VSYS 供电的升压电源(TPS61033)(设置为1s 在4.2V 下充电)绕过了 TPS25751EVM 上的降压转换器、其5V 输出连接到 TPS25751EVM 上的 PP5V。  
我的目标:我希望有一个纯受电设置(能够成为受电主机、因此是 TPS25751)、该设置具有备用电池、可在移除 Vbus 时正常关断、以及在器件没有 Vbus 电源时的一些其他特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    您只需使用 USBCPD 应用程序自定义工具来配置整个 TPS25751+BQ25798设置。 TPS25751集成 I2C 控制可配置 BQ25798电池充电电压/电流、预充电和终止电流。 在运行时、TPS25751还根据协商的 PD 合约自动配置 OTG 或输入电压/电流限制。  

    如果您使用的是 TPS25751集成 I2C 控制、则无需使用 BQ GUI 来配置 BQ25798。 如果您了解了设置情况、我们可以帮助验证连接是否正确、此外、TPS25751EVM 用户指南中有一个部分介绍了如何连接两个 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf#page=26 

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于带有外部 FET 的 TPS25751S、是否可以 使用 I2C 命令直接控制/配置 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 输出? 就像我想在不进行任何 USB-VBUS 协商的情况下、向 PD 引脚注入12V 电压、然后将该12V 传递到我的电池充电器输入... 基本上使用 VBUS 引脚、就像桶形插孔电源适配器一样。  我能否加载一个允许执行此操作的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    对于具有外部 FET 的 TPS25751S、是否可以 使用 I2C 命令直接控制/配置 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 输出? 就像我想在不进行任何 USB-VBUS 协商的情况下、向 PD 引脚注入12V 电压、然后将该12V 传递到我的电池充电器输入... 基本上使用 VBUS 引脚、就像桶形插孔电源适配器一样。  我能否加载允许此操作的配置?

    GATE_VBUS/VSYS 由 TPS25751S 固件自动控制。 将12V 电压直接热插拔到 VBUS 上违反 PD 规范、TPS25751S 不支持此规格(为了确保安全性和互操作性)。 您可以配置 TPS25751S 以通过有效的 PD 协商来协商12V PDO。 如果要实现热插拔连接、需要在 PD 控制器之外实现分立式电路/逻辑。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin