This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:[常见问题解答]有关 BQ27542-G1中电流和电压测量的采样时间的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484363/bq27542evm-faq-a-question-about-the-sampling-time-for-current-and-voltage-measurements-in-the-bq27542-g1

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

我们想了解  BQ27542-G1中电流和电压测量的采样时间。

从数据表中、我们知道 对于 这些 测量、ADC 的工作频率为 HFO/128。

因此、采样频率为8.389MHz MHz/128= 65.539KHz、 这意味着采样时间为15.258us。

我的理解是否正确?

此致、

Jack Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    采样频率不一定取决于硬件幻灯片、而是器件的模式、数据存储器寄存器中的值以及阻抗跟踪算法。 需要注意的另一点是、电流的 ADC 分辨率为15位、ADC 分辨率为。  

    谢谢!
    艾伦