This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:和 TPS2121原理图审阅

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484038/tps63070-and-tps2121-schematic-review

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在设计一种产品的新迭代。 该行为应如下所示;

  1. 仅当 PD 连接了提供12V (或大于11V)电压的 USB-USB 适配器时、才应将 PD 适配器作为主电压源。
  2. 如果连接的 PD 适配器提供的电压低于11V (如5V 或9V ),它也将是主电压源,只要...
  3. 不存在 PoE 电压(12V)。 如果存在12V PoE、只要 USB-PoE PD 小于11V、它就只会成为主电压源。

所选的电源(可以是12V PoE、12V USB-USB、9V USB-USB PD 或5V PD)将直接使用、也可用于两个降压/升压转换器。

我选择了 TPS63070、因为我不知道5V 的 USB 电压是否真的会更低一点。 如果您对其他芯片有任何建议、我非常乐意为您提供建议。

关于评论,我最感兴趣的是这两件事;

  1. 原理图中是否正确实现了上述开关逻辑。
  2. 电容器的使用是否会带来任何风险;我们已尝试减少元件数量、但感觉这是一种实用的设置。
  3. 另外、我发现软启动电容计算也很困难。 合适的值是什么?

此致、

Jochem

e2e.ti.com/.../power_5F00_mux_5F00_design_5F00_calculator-_2800_1_2900_.xlsx

e2e.ti.com/.../Showmie_2D00_Power_2D00_Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:

    感谢您联系我们。 TPS63070的输入电压将为5V (或更低)-12V、IC4的输出电压将为3.3V、IC5的输出电压将为5V、对吧?

    每个 TPS63070的输出电压是多少? 您能帮助提供输出电容器器件型号吗?

    对于 TPS2121、您需要为该器件提出一个问题、TPS2121的专家将审查该问题。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    缩短时间;

    1. 两个 TPS63070的输入电压均为5V (或略低)至12V 之间的任意值。
    2. IC4的输出电压将为3V3。
    3. IC5的输出电压将为5V。
    4. C15和 C16 (22uF/25V 电容器)为 CL31A226KAHNNNE。
    5. C17和 C18 (47uF/10V)为 CL31A476MPHNNNE。

    感谢您的帮助。 我将为 TPS2121打开一个新主题。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:

    TPS63070原理图效果不错。

    此致、

    Mulin