This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:PRECHARGE 模式不工作-是否缺少条件?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483126/bq76952-precharge-mode-does-not-work---any-missing-condition

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我正在将 AFE 配置为启用 PRECHARGE 模式、但由于某种原因、它未按预期工作。 请参阅以下内容:

配置:

  • Settings:FET:Precharge Start Voltage = 1mV
  • Settings:FET:Precharge Stop Voltage = 3000mV
  • Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] = 1
  • 所有其他可能影响 PCHG FET 功能的与 CHG FET 控制相关的寄存器均已正确配置。

前提条件:

  • BMS 位于15节串联电池组和电源之间、只要 CHG FET 导通、电源就会开始以5A 电流为电池充电。
  • 通过热敏电阻触发 OTC 和 OTD、从而特意使 CHG FET 保持关断状态。
  • 最小电芯电压测量值为2550mV、低于 Settings:FET:Precharge Stop Voltage .

步骤:

  • 让 AFE 通过冷却热敏电阻从 OTC 和 OTD 保护恢复、然后监测"FET Status ()- 0x7F"和"Battery Status ()- 0x12"。

结果:

  • 当 AFE 从 OTC 和 OTD 恢复时、在最小电芯电压仍远低于时启动电池充电 Settings:FET:Precharge Stop Voltage AFE 直接打开 CHG FET 而不是 PCHG FET。 此外、Battery Status ()[PCHG_MODE]位保持清除状态。

在启用 PRECHARGE 模式的过程中是否遗漏了任何内容?

此致、

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    为等待道歉。 您是否介意分享您的原理图? 另外、该过程中 PFET 引脚的电压是多少? 您是否能够使用子命令打开/关闭 PFET?

    此致、
    Alexis