This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS761:TPS76150在上电后烧坏

Guru**** 2532820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487053/tps761-tps76150-burnt-after-power-on

器件型号:TPS761

工具与软件:

有人可以建议该器件 TPS76150DBVR 的故障情况。

我正在使用上述电路、我的负载消耗-130mA。  此设计不起作用..上电后 IC 烧坏..请提出失败的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于工作温度的原因、我假设 IC 在上电后烧坏。 在您指定的条件下、工作温度约为234摄氏度、非常适用于此器件。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...我完全忽略了热性能