This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:安培(&A);USB2ANY

Guru**** 2536130 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486235/bq25672-usb2any

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我们将使用固件版本2.8.2.0以及 SDK 版本2.82和 USB2ANY Explorer V2.8.2.0 (API V2.8.2.0)的 USB2ANY 适配器。

在使用 TI 软件(dev.ti.com/.../)评估 BQ25672RQMR 时、我们收到一条消息、内容如下:
"设备正在使用固件版本2.8.2.0。 推荐的固件版本是2.9.0.3"

由于我们没有相应的 SDK 和 API 版本、因此我们现在选择跳过固件升级。 您能否提供 SDK 2.9.0.3和 USB2ANY Explorer v2.9.0.3的下载链接?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关固件更新的说明、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf。 说明未清楚说明、但当出现提示时、您需要使用回形针来按下面突出显示的凹进开关。

    固件加载程序位于 https://dr-download.ti.com/software-development/firmware/MD-063xo7KvuK/01.00.00.00/snvc166.zip 上

    您无法在运行充电器 GUI 时运行 Explorer 软件、但最新 Explorer 版本的链接位于 https://dr-download.ti.com/secure/software-development/support-software/MD-wCvuS7bAZn/01.00.00.00/slvc695.zip

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我相信有一个误解。 我们知道如何升级 USBANY 上的固件、因为我们已将其更新到版本2.8.2.0。

    我们现在想将 USBANY 固件升级到 v2.9.0.3以及 SDK 和 Explorer。

    在此背景下、我的问题是:在哪里可以找到最新版本(v2.9.0.3)的 Explorer 和 SDK? 您发送的链接包含 v2.8.2.0、而不是 v2.9.0.3。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我刚才发现固件 v2.9.0.3不可用于 Explorer。  如果使用 ChargerGUI 的"Evaluate in Cloud"选项、ChargerGUI 应从 V2.8.2.0自动更新至 V2.9.0.3。  我找到了一个新的 USB2ANY、并按如下所示对其进行了测试。   

    更新后、使用 USB2ANY Explorer 软件需要降级到 v2.8.2.0。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。 如果您还能提供以下方面的进一步详情、我将不胜感激:

    1. SDK 和 Explorer 是否有固件 V2.9.0.3何时受支持的时间表? 具体而言、我们预计何时发布 SDK 和 Explorer 的 V2.9.0.3版本?
    2. 是否有概述固件 V2.9.0.3中包含的修复和改进的发布说明?

    期待您的答复。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、我没有这些问题的答案。  当前没有支持 USB2ANY 的内部团队。

    此致、

    Jeff