This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:PMP9219是否支持 LM5045的参考设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478137/lm5045-does-pmp9219-support-the-reference-design-of-lm5045

器件型号:LM5045
Thread 中讨论的其他器件: PMP9219

工具与软件:

您好!

LM5045、PMP9219的参考设计是否仍推荐? 您能否分享参考设计?
如果不推荐、是否推荐使用任何新材料和参考设计?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 上找不到 PMP9219。

    您是否可以将 LM5045 EVM 用作设计的参考?

    根据我们的理解、我们没有新的材料、但我们不知道您的意思是什么新材料-您能解释您正在寻找什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    PMP9219、如下屏幕截图所示。

    是否是因为产品较旧而被移除?

    LM5045 EVM 也没有参考设计文档、您能否提供?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前在 TI.com 上看到这个。

    PMP31092参考设计| 德州仪器 TI.com

    我不知道为什么会从 TI.com 中删除 PMP92119。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    是否有与 PMP9219方案相同的参考设计? 这一点也不需要借助 LM5045来实现!

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不是 LM5045、"相同"的参考设计又是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于很长时间以来我还没有收到任何进一步的支持需求、我将关闭该主题。