This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:用于 MCU 评估的评估板连接。

Guru**** 2532660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486051/bq76907-evaluation-board-connections-for-mcu-evaluation

器件型号:BQ76907

工具与软件:

您好!

已购买 BQ76907评估模块/板、并想使用 Microchip Devkit 与其连接。 图4-6. 主机连接概念(已随附)显示了此场景的设置、但未能详细说明小红线的作用(似乎是将 MCU 评估板连接到 TP1)。 我假设这是电源、因为该导线为红色、并且有一条 相邻的黑线连接到 GND。 由于电路板的成本、我不愿意开始试验 hoc 电源连接。

如果有人能为上述情景正确设置评估板、我将不胜感激。

非常感谢

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉。 忘记上传图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    红线似乎连接到 TP1、如所示 图5-3. 监测器原理图 显示了该引脚与 REGSRC 的连接。

    似乎是一个拼写错误、红色线应连接到 TP2、而 TP2连接到 REGOUT 以使用可编程 LDO。 如果您的 MCU 不需要使用可编程 LDO、则不需要这些连接。 第7.2节 LDO 技术参考手册中 讨论了有关 REGOUT 的更多信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示回复 Alexis。 我目前不需要 LDO。 请记住此拼写错误。 此致 Rob。