This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:TPS92640–quot;RC"组件散热问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481876/tps92640-tps92640-rcs-component-thermal-issue

器件型号:TPS92640

工具与软件:

你好

我使用的是 TPS92640 IC、并通过 IADJ 终端进行模拟调光。 (UDIM 端子上没有 PWM 信号)

但是、当在输出电流为3A 时、RCS (感应电阻器)器件温度上升到130度以上。

其他部分约为50~80度。

请告诉我如何降低 RCS 部分的温度。

[电路]

RCS 值:0.08ohm x 1ea (2512尺寸、2W)

2.输入电压:24V

3. VLED 输出电压:约21V

4.输出电流:低于3A

5.升:10uH

6.输出电容:100uF/50V

7. PCB : 1.6T, FR-4 , 2-层

此致、

Harold。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harold

    也许您可以按比例减小 IADJ 和 RCS 值以实现 目标 I_LED。

    您能否分享 SW 电压和 RCS 的波形? 您能否共享布局图像?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harold

    有更新吗? RCS 上的散热为~IRMS^2*RCS ,您可以调整 VIADJ 以便选择较小的 RCS 值。  

    如果没有其他问题、我将结束该主题。

    谢谢、此致。