This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:降压与放大器输入电压范围查询;TPS65262-2的 LDO

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486596/tps65262-2-inquiry-on-the-input-voltage-range-of-buck-ldo-of-tps65262-2

器件型号:TPS65262-2

工具与软件:

您好、TI 专家

在 TPS65262-2的数据表中、降压和 LDO 的运行条件列为"Input Voltage 4.5V~18V"、如下所示。

但是、在电气特性中、LDO 的输入电压范围列为1.8V~18V。

正确的值是什么?  您能否检查确切的输入电压范围?

1)降压(输入电压范围):

2) LDO (输入电压范围):

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关 LDO 输入电压范围、请参阅下表。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia

    感谢您的答复。

    那么、我们可以假设​​数据表上工作条件表(4.5V~18V)中 LVIN1和 LVIN2的值不正确吗?

    降压的输入电压范围是4.5V~18V、对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    是的、您回答正确。 谢谢!

    BRS

    卢西亚