This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:是否需要此器件、如何知道如何设置 FLIP

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486408/tusb546-dci-do-i-need-this-device-how-to-know-which-way-to-set-flip

器件型号:TUSB546-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TPS25810

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 TUSB546将 USB 2.0、USB 3.1和单个 DisplayPort 信道(一个 P/N 对与 DP1.4)发送到 C 型插座。 这是一款纯拉电流器件、也采用了 TPS25810来在5V 时发送高达3A 的电流。 我不打算需要 PD 器件。 在某种背景下、这是在 AMD (Xilinx) Zync UltraScale+器件上实现的。 其中一个 GTH 收发器处理 USB、另一个处理 DisplayPort。 在它们的开发板上、这些是单独的端口。

事实证明、通读数据表上的配置会令人困惑。  我将查看第8.3.2节、对两个图进行比较:

我的 DisplayPort 是最终取决于 TRX1还是 TRX2、取决于 FLIP 是高电平还是低电平。 我如何知道以哪种方式设置该控制引脚?

假设电缆在接收端反转、则必须进行补偿。  由于接收器是接收器、那么确定应该是哪个开关器件? 如果是、拉电流器件还需要 多路复用器吗?我是否可以将 DisplayPort 通道和 USB 分别连接到其中一个通道?

很感谢这是相当多的问题、但最好知道我是否真的需要此器件、或者我没有理由增加复杂性。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="646016" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486408/tusb546-dci-do-i-need-this-device-how-to-know-which-way-to-set-flip "]

    我的 DisplayPort 是最终取决于 TRX1还是 TRX2、取决于 FLIP 是高电平还是低电平。 我如何知道以哪种方式设置该控制引脚?

    假设电缆在接收端反转、则必须进行补偿。  由于接收器是接收器、那么确定应该是哪个开关器件? 如果是、拉电流器件还需要 多路复用器吗?我是否可以将 DisplayPort 通道和 USB 分别连接到其中一个通道?

    [报价]

    通常、PD 主机和器件板之间的 CC/CC 控制器将通过 CC 线进行通信、以确定电缆的供电和方向。 一旦确定了方向、PD 控制器(就像本例中的 TPS25810)就会通过 POL 引脚向 TUSB546传达电缆的方向、POL 引脚应连接到 TUSB546的 FLIP 引脚。 这将有助于 TUSB546确保 DP 和 USB 信道正确布线、以考虑电缆的方向。

    通常、对于 DP 交替模式配置、是的、需要 PD 控制器和多路复用器/转接驱动器多路复用器才能确保功能正常。

    如果您有任何问题或需要任何澄清、请告诉我!

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、这对您非常有帮助。 不知何故、我错过了 TPS25810的输出控制信号-我只对其进行了配置以用于电力输送。 该引脚负责翻转引脚、因为它可以连接到 TPS25810上的 POL。

    一个似乎缺失的控制信号(TPS25810输出)用于告知 TUSB536-DCI 是否发送 DisplayPort。 能否将 CTL0和 CTL1保持在仅通过 USB 连接时的高电平状态? 或者我是否需要 TPS25810的其他器件来使其全部无缝运行?

    谢谢、Piers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piers:

    我们有一些不同的参考原理图或原理图指南、我建议您浏览:

    我相信您可以按照原理图检查清单上拉该引脚、但是如果您使用 I2C、则可以改用 HPD。

    谢谢!

    Ryan