This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50和 BQ20Z95具有不同的 LED 行为、而 LED 相关寄存器配置是一致的。

Guru**** 2534610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481306/bq40z50-bq40z50-and-bq20z95-have-different-led-behavior-while-led-related-register-configurations-are-consistent

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Charger-LED-behavior.mp4e2e.ti.com/.../Battery-LED-behavior.mp4e2e.ti.com/.../3583.BQ40Z50.GG.csve2e.ti.com/.../BQ20Z95.gg.CSV

我们将 使用 BQ40Z50而不是 BQ20Z95、但 LED 行为不一致。 所有与 LED 相关的寄存器配置都是一致的。 当前的问题是充电器的 LED 在充电时闪烁方式不同。 停止充电后、BQ20z95电池 LED 闪烁约5秒、而 BQ40Z50电池 LED 闪烁约60秒、附件是 GG 文件以及充电器和电池的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichong:

    要更改在 BQ40Z50中充电后 LED 停止闪烁所需的时间 、请参阅"13.7 LED 支持"部分。 这很可能是"LED 保持时间" 寄存器起始地址0x47EF。 同样的概念也 适用于 BQ20Z95、因为它适用于 您使用技术参考手册查找寄存器位置以更改 LED 闪烁的时间。

    BQ40Z50:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf?ts = 1741021648882 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alan、现在设置了相同的保持时间、因此请帮助了解是否有任何相对参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您能为我们提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichong:  

    您能解释您的意思是什么"找出任何相对参数",从您的原始文章,似乎你领导的照明 不一致 ,但您可以更新方式的 LED 闪烁在上面列出的参数。 另外要确保 LED 已连接到电池电量计并且不受外部外设控制。  

    谢谢!
    艾伦