This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487654/lmg1020-lmg1020

器件型号:LMG1020
Thread 中讨论的其他器件: OPA357

工具与软件:

大家好、团队。 我有这样一项任务、那就是构建一个由40KHz 正弦信号调制的激光驱动器。 输出功率至少为300 mA。 一台单独的发电机已经装配完毕。 我最初想在 LMG1020上构建驱动程序、但我不确定它是否支持模拟调制。 请告诉我您的其中一个驱动器和一个连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG1020适用于 GaNFET 控制的激光驱动器。 输入支持可进行频率调制的 PWM 信号。 您能解释一下所需的输入和输出信号吗?

    本应用手册可帮助优化 PCB 布局并控制驱动器。 https://www.ti.com/lit/an/slla456/slla456.pdf

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Walter 的快速回复。 输入信号为1.5v 正弦波、40kHz。 输出信号为40kHz 正弦波应调制红色激光二极管638nm 180mW。  感谢链接、我一定会学习这份文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!

    LMG1020具有3.3V 逻辑输入、因此1.5V 正弦波不兼容。 因此需要一个电平转换器或不同的输入控制器。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 opa357上组装电平转换器、这不是问题、但之后我会在输出端得到正弦波? 或者、请为您的产品推荐满足我上述需求的任何芯片。感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG1020具有逻辑输入和输出、而不是模拟输入、因此不会获得正弦波输出。

    专用的激光驱动器器件可能更适合您的应用。 链接 www.ti.com/.../overview.html

    谢谢!

    Walter