This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:当 Vin =12V 时、Vout=8V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487522/tps563208-vout-8v-when-vin-12v

器件型号:TPS563208

工具与软件:

你(们)好

TPS563208指定的 Vout 应在数据表中介于0.76V~7V 之间、如果我通过更改 FB 电阻器将 VOUT 设置为8V、情况如何? 设备无法正常工作?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否有反馈?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    什么是 Vin? 如果输入电压稳定在12V~15V、则应该可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    VIN 稳定在12V、我想知道为什么 Vin  稳定在12V~15V、Vout 可以为8V? 如何计算在不同的输入电压下、输出电压可以达到多高的电平?

    BR

    琥珀色  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    DCAP2电路检测 SW 节点的平均电压、该电压与 Vout 相同、控制电路针对 Vout<7V 进行了设计和优化、如果 Vin >=12V 稳定、Vout 8V 仍处于微不足道的范围。