This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:仅使用一个二极管(SS34)占空比的反激式转换器达到最小值、似乎在振荡。

Guru**** 2502695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486675/lm51581-q1-flyback-converter-working-with-only-one-diode-ss34--dutycycle-is-going-max-to-min-and-seems-oscillating

器件型号:LM51581-Q1

工具与软件:

专家们、您好!
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468092/lm51581-q1-flyback-design-works-in-simulation-but-not-in-real
上一主题解释了我先前的问题、即在仿真中电路可以工作、但实际上、在空载时我会获得理想电压、但即使在轻负载时电压也会下降。

电路和计算似乎正确(如上所述线程中的 Moritz 所检查)。

因此、解决这一问题的方法是交换二极管(SR160->SS34)、我的电路工作正常、但它有一个奇怪的开关波形、其中显示了 占空比 最大值至最小值、似乎在振荡。
您可以在下面的 SW 节点视频中看到
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_03_2D00_12-at-19.05.41_5F00_2c6f7568.mp4


但是由于 SS34的电压限制、我不能把它用于整个电压范围、所以我买了  
SS120L
SS115L
S210
SS510B
SS220B
SS110F  
但令人惊讶的是、这些二极管都不起作用。 我是否看到相同的压降问题?
我感到困惑,为什么这是发生的任何帮助将是很多。

谢谢。此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    连接的视频适用于空载情况? 如果需要、您能否将示波器图与负载一起附加?

    关于输出电压降、您的转换器可能会在轻微负载时进入峰值电流限制。 您能否附上电感器电流的示波器图?

    请参阅和、为二极管之前测得的次级侧和辅助侧电压附上示波器图。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!
    感谢您回复、
    很抱歉、我没有明确说明、但此视频是针对 50%和75%负载的。
    这意味着 AUX 上的100mA (10V)和 S1、S2上的75mA 各(15V、15V)。(测量值为9.45V (AUX)、15.01V、14.85V (S1、S2))
    在空载条件下、AUX 上的输出 为9.42V (通过示波器测量)和15.2V、14.95V (S1、S2)(在示波器上测量)。

    有关二极管前的示波器屏幕截图、我很快就会收到这些内容并将其发布在此处。

    谢谢。此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您收集所需的示波器屏幕截图。
    Hassan、现在已经发布、但下周将有售。
    此时莫里茨也应该回到办公室,所以他可能有一个外观,以及他已经熟悉的原始设计。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、
    没问题
    感谢您提供的信息;非常感谢。

    谢谢。此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您是否仍然使用了在另一个主题中显示的相同电路?

    或者您是否已在此阶段制造了 PCB? 如果需要、您能否分享布局和原理图?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz、
    这些测试结果来自与之前相同的原型类型、但我制作了适当的焊接 GND 轨道、而不是布线。
    这 是它的图片  


    这些是所有电路板上的唯一连接。
    我还没有开始使用 PCB 进行测试、但我认为结果不会有那么大的不同。
    这是我使用的原理图。
    还有我做过的 PCB 布局、但使用此 PCB 进行的测试尚未开始。

    e2e.ti.com/.../FLYBACK_5F00_LM51581_5F00_NEW.pdfe2e.ti.com/.../FLYBACK_5F00_FRONT.pdfe2e.ti.com/.../FLYBACK_5F00_BACK.pdf
    请告诉我您的想法、

    谢谢。此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您能否尝试使用非肖特基二极管? 在反激式转换器中、使用超快恢复二极管通常优于 schottkys。

    为了进行更多研究、我会等待您测试 PCB。 我认为这可以发挥很大的作用。

    此致

    Moritz