This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动过程

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485345/ucc28740-start-process

器件型号:UCC28740

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有器件启动过程的详细文档? 客户希望查看占空比在启动过程中如何变化。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    请参阅启动波形。 它比单个开关周期大得多、因此我们没有放大视图来显示开关周期变化。

    此处的数据表中介绍了该序列。 我希望您可以在不使用实际开关波形的情况下加以说明。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    似乎遗漏了另一个问题:

    "

    HV 引脚可以承受700V 的电压。 由于输入是400V 的直流电压、因此我看不到任何问题。"

    是的、 相对电压差仅为400V、但 UCC28740 GND 是虚拟 GND。  绝对最小电压为-400V 总线电压、反激式输出将为负总线器件供电。 没有风险、对吗?

    谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

     宁已离开办公室一周。

    IC 的所有绝对最大电压均相对于其 GND 引脚。 电压应力需要相应地测量。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    对不起、我不理解、对于 IC、我知道电压应力的定义、但对于在系统中使用、有一条负向总线、只需使用位置总线和虚拟 GND、IC 是否存在故障风险? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    IC 电压应力上的每个引脚仅在数据表中定义、我们保证这一点。 如果上述带 GND 的引脚电压在限制范围内、则表示工作正常。

    但是、如果系统具有负电压或虚拟接地-同样、我们需要查看从 IC 的每个引脚到其 GND 引脚的差分电压来承受应力。

    如果您需要更多帮助、请与 IC 共享系统的单条线路图以及相关节点的电压。 我只需要根据数据表中的定义估算 IC 到 GND 的每个引脚之间的差分电压。

    此致
    Hemanth