This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:存在对比度问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488140/lm3409-there-is-a-contrast-issue

器件型号:LM3409

工具与软件:

我们目前正在开发一款 LCOS HUD 产品、它与 OV 的 OP02220光学机配合作为主芯片
我们使用 TI LM3409 LED 驱动器芯片
我现在遇到了一个问题、想咨询您
在使用相同的光学机、测试环境、LCOS 配置参数和 LED 灯的情况下、将 OV LED 驱动器芯片 OP00925与 TI LM3409驱动器芯片进行比较
我们发现、LM3409光学机器的对比度比 OV 的对比度低200-300
我想向您确认原因
是否仍有改进的机会(例如通过增加频率或其他方式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、比 OV 低200-300? 您能否分享 OP00925的数据表?  

    如果您的意思是较低的电流、则可以使用较低的 RSNS 电阻值或低于1.24V 的 VIADJ 值来设置较高的电流。 LM3409为峰值电流控制且 IOUT 是否略低于设定的峰值电流。