This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:低功耗 RGB LED 驱动器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487911/lp5569-low-power-rgb-led-driver

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP5813

工具与软件:

TI 是否有与  LP5569类似的 LED 驱动器选项 、而无需为数字逻辑提供单独的1.8V 电源? 我正在寻找一款 IC、它在关断模式下至少具有6个通道、板载内存、I2C 接口和超低 Iq、因为这款器件适用于电池供电型应用。 5569是我目前为止针对应用找到的最佳选择;然而、我的设计使用了3.3V 系统电源、我们不想只为 LED 驱动器再添加一个 LDO、这将进一步提高系统 IQ。  LP5009 也可用于我的应用、但该芯片没有板载存储器、并且在关断模式下不保留寄存器值。 理想情况下、我正在寻找能够弥合这两种驱动器选项之间差距的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    请查看 LP5813、这是一款具有 I2C 接口、集成升压转换器和动画引擎的12通道 RGB LED 驱动器。 LP5813支持静态电流约为26uA 的待机模式、并保留寄存器值;此外、关断 模式的静态电流小于1uA、但无法保留寄存器值。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Felix、
    我看了一下5813、但待机模式对于我的应用来说太高了。 在上下文中、我们目前处于睡眠模式的系统级电流的平均值约为5uA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我认为 LP5523 (DSBGA 封装) 或 LP55231 (WQFN 封装)应能满足您的要求、它支持超低待机电流(~1uA)、具有动画引擎控制功能、不需要额外的1.8V 电源轨。 除了 LED 共阴极连接与 LP5569共阳极连接相比。

    此致、

    Felix