This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:问题

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25751, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486066/bq25750-question

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25751TPS4800-Q1

工具与软件:

캡처된 콘텐츠 중 BQ25750_Design_EVM ü files의 내용을 확인하려면 어떤 도구를 사용해야 하나요?

BQ25750를 사용하여 직렬로 연결된 12Vx6 (총 72V)납산 배터리용 회로를 구축하려고 합니다 μ A。 참조 할 수있는 예가 있습니까 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、朴志浩

    感谢您的配合。

    我通过翻译询问了您的问题。 我已复制并粘贴翻译后的问题、以确保我们在同一页面。

    1.我应该使用哪种工具来检查已捕获内容的 BQ25750_Design_files 的内容?  

    BQ25750设计文件是在 Altium 中创建的

    2.您要使用 BQ25750为串联的12Vx6 (共72V)铅酸电池构建电路。 是否有可以参考的示例?  

    我建议使用 BQ25751 IC。 BQ25751 IC 是 BQ25750的铅酸充电型号、BQ25751的最大电池电压为70V。 对于电源路径、我建议不使用 BATFET。 建议使用外部负载开关来处理从输入电压到电池电压的电源路径切换。

    您的系统是否会在电池略微欠压的情况下工作?

    您的系统需要多大的充电电流?

    请告诉我这是否合理、如果您对此有任何问题、请告诉我。

    顺便说一下、我们还有 BQ2575X 器件系列的常见问题解答BQ25750电源路径切换的常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有一些问题、所以我再次写信给您。

    1. 我们想用最大电压83V 为6节铅酸电池充电、浮动电压:79V、充电电流1A。 使用您推荐的 BQ25751有什么问题吗?
    2. 不知道您为什么推荐使用外部负载开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、朴志浩

    1. BQ25751无法在70以上充电。 您可能需要为您的系统转至其他电池充电器或电池。

    2. 80V 的电源路径切换将快速淹没正常 FET 的安全工作区域。 您将需要大得多的 FET 来处理极大的潜在浪涌电流。 外部负载开关应该能够驱动大得多的 FET。 例如、您可以使用 TPS4800-Q1等负载开关。

    此致、
    埃森·加洛韦