This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:当电压和电流低于编程值时充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487870/bq25756-charging-when-voltage-and-current-is-below-the-programmed-values

器件型号:BQ25756

工具与软件:

你好  

这只是一个问题、因为我想知道事情是如何工作的。

将充电电压和充电电流编程为54.405V 和20A。

现在、在第一次测试中、我的充电电源实验室电压供应商只提供最高30V 和20A。  

充电是工作的,现在有问题(我完全没问题的这:),但我可以看到,电池只充电在 CC 阶段大约10A。  

我想知道的问题是:控制电源管理情况的芯片是如何实现的? 有没有公式可说明当来自输入源的电压和电流较低时充电电流有多大?  

谢谢  

Silvan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    但是我可以看到、电池在 CC 阶段只能以大约10A 的电流充电

    此处 ICHG 电阻器的硬件值是多少? BQ25756将以硬件 ICHG 或寄存器 ICHG 的最低值充电。 我认为 BQ25756可能会使用此处 ICHG 的硬件值。

    [报价 userid="634300" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487870/bq25756-charging-when-voltage-and-current-is-below-the-programd-values 是否有一个公式可以说明当来自输入源的电压和电流较低时充电电流有多大?  [报价]

    需要对 BQ25756的 VAC_DPM 电压和 ILIM_HIZ 电流进行编程、以便不会使输入电源过载。 您可以查看 BQ25756设计计算器 或 BQ25756数据表、从而了解如何设置限制。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487870/bq25756-charging-when-voltage-and-current-is-below-the-programd-values/5713730 #5713730"]此处 ICHG 电阻器的硬件值是多少? BQ25756将以硬件 ICHG 或寄存器 ICHG 的最低值充电。 我认为 BQ25756可能正在使用此处的 ICHG 的硬件值。[/QUOT]

    我将硬件值设置为2.5KOhms (20A)。  

    我未对充电电流或充电电压进行编程。 芯片以大约10A 的电流充电、当进入 CV 相时、电流会降至2A。

    充电周期已成功完成、达到我的最终充电电压(也由硬件设置)。  

    但这对我来说很有意思、当时人工电源只有30V 和20A 的最大电流、但我的最终充电电压设置为54.405和20A 充电电流硬件限制时芯片的作用如何。 那么芯片是那种的"电源管理"模式还是那种模式呢?  

    谢谢  

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    感谢您提供新信息。

    [报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487870/bq25756-charging-when-voltage-and-current-is-below-the-programd-values/5715899 #5715899"]但这对我很有意思、当人工电源只有30V 并且最大20A 时芯片的表现如何、但我的最终充电电压却设为54.405和20A 充电电流硬件限制。 那么芯片是那种的"电源管理"模式还是那种模式呢?  [报价]

    芯片很可能处于电源管理模式。 有几种方法可以检查此问题:

    此致、
    埃森·加洛韦