This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:TPS7A84A 和 TPS7A85A 封装是否兼容? 参数是否存在其他差异?

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489980/tps7a85a-are-the-tps7a84a-and-tps7a85a-package-compatible-are-there-any-other-differences-in-parameters

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件:TPS7A84A

工具与软件:

您好、


实际电路电流已经增加到大约3.2A。 此处使用了原 TPS7A84A。

经过初步比较、我觉得 TPS7A85A 完全符合要求。

封装和引脚定义完全相同、并且其他参数相似。

只是换芯片就可以了。

我不知道我的理解是否正确。 请帮助确认。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、TPS7A84A 和 TPS7A85A 具有相同的封装 和引脚布局。  唯一的电势差是 TPS7A84A 可具有0.5V 基准(TPS7A840 1. ARGRR)或0.8V 基准(TPS7A840 0 ARGRR)。 同时、TPS7A85A 仅提供0.8V 基准选项(TPS7A8500ARGRR)。  

    所以、 只要当前芯片是 TPS7A840就可以 0 然后、您可以在不更改布局的情况下替换为 TPS7A8500ARGRR。

    此致、

    Andres