This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600入门

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487737/bq79600-q1-bq79600-getting-started

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具与软件:

团队成员好

我将尝试开始使用 BQ79600-Q1和 BQ79616。 我的想法是首先启动并测试 MCU 和 IC 之间的通信。 为此、我发送一个唤醒 ping、然后发送一个 WriteFrame 来唤醒堆栈。 n‘t 到现在我还没有连接堆栈、但这应该是个问题。 等待24ms 后、我发送一个读取命令帧来读取控制寄存器1。 在整个过程中、nFault 被拉至低电平、IC 的响应仅为0x00。 我是不是以错误的方式接近它?

感谢你的帮助

Lino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lino

    您是否发布了自动地址? 除非执行此操作、否则无法通信。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关"自动寻址"的信息。 我根据数据表添加了"自动寻址"、但从 IC 获取答案时仍存在问题。 我觉得奇怪的是、在执行唤醒 ping 后不久、nFault 引脚会转换为低电平、如下图所示:这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lino

    由于'DRST'是数字复位位、NFAULT 很可能会下降。 当器件转换状态和数字块被复位时、它被置位。 除非您可以通信和读取故障寄存器、否则我们不会有把握。  

    开发这样的脚本很容易在该过程中遇到问题。  

    请求访问此页面并查看"BQ7x6xx-Q1示例代码"

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT

    此致!

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Quentin、  

    感谢您的答复。 我最终能够根据数据表实现相应的功能。 我现在遇到的问题是自动寻址序列。 我写入第一个 StackRead 帧后、SPY_RDY 立即被下拉、直到我发送通信清除后才会被释放。 但在重新发送 Stack Read 命令后、系统会再次下拉该命令、并重复整个周期。  
    是否存在已知问题? 如果需要、我还可以提供详细的逻辑分析。

    此致!

    Lino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lino

    您是否能够访问该页面并查看示例代码?
    我希望您将您的脚本与他们的脚本进行比较、以确保其按预期实现。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Quentin、  

    否、我仍然没有获得代码的访问权限。 您可以授予我访问权限吗?

    此致!

    Lino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lino

    我无法为您提供访问权限。 您可以直接向 Abigail Bueno 发送电子邮件以跟进。  
    a-bueno@ti.com

    此致!

       昆廷