This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2记忆状态卡在0x4 - FC 设置提前

Guru**** 2544990 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471422/bq34z100-r2-bq34z100-r2-learned-status-stuck-at-0x4---fc-setting-early

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ34Z100

工具与软件:

下午好!

我有一个8000 mA 4.0锂离子电池、我正在尝试学习周期。 我已执行 GPCCHEM 并且获得了良好结果(2.7%)、其中 CHEMID 为5248、这已在器件中编程。 我还遵循了"成功实现学习周期"文档、并尽可能地配置了参数(与文档相比、R2器件更改了一些参数)。

我在此处所附日志之前尝试了几个学习周期、其中包含完全放电/充电/放电循环、结果相同。 此日志仅显示放电/充电、但 Learned Status 应该已经根据文档以及我对不同电池和相同电量计的体验进行了更改。 我昨晚将固件更新到了适用于测量仪表的最新可用固件、并在再次更新参数后重新启动该过程。

我看到的一个错误是 FC 正在充电周期中很快设置。 SOC 达到100%时、似乎立即设置了该值。 我在其他线程中看到、可以通过将 FC 控件设置为-1 (而不是100)来防止这种情况发生、从而使其不基于 SOC。 我应该这样做吗?或者配置中是否存在其他问题来源?

另一个潜在问题是该电池具有欠压保护功能、电压控制在38V 左右(比标称值高2.5V 左右)、并且与所施加负载的压降一起没有发生深度放电。 您能否查看日志以了解我是否需要绕过 UVP 来实现更深入的放电以实现学习周期目的?

我已将日志、化学报告和 GG 图像附在此处。

谢谢!

e2e.ti.com/.../1541.config_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../20250207_2D00_lc-_2D00_-Copy-_2800_2_2900_.log e2e.ti.com/.../Learning-Cycle-Fail-0100_5F00_2_5F00_01_2D00_bq34z100.bq.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确认、这是13节电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了器件固件和 bqz 文件。 Design Capacity 字段现已可用。 已编程并且重复测试、但是学习状态仍为0x4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    根据日志、您只需充满电。  

    请确保在完全充电后设置 FC 位。

    并监控 VOK 和 RupDis 标志是否具有正确状态。  

    由于您有13节串联的电池、电池休息需要更长的时间。 如果您在日志文件中发现、电压读数仍在波动。 放电后、您的电芯需要更长的时间才能放松、因此这需要一些时间。

    我鼓励您也不要停止学习周期过程简短、可以看到学习状态将从4转变为6。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    抱歉、我已经多次经历完整流程。 我上传了错误的日志。 我遇到的问题之一是放电时出现欠压保护问题并中断日志、但我在没有启动 UVP 的情况下完成了多次迭代、但是很可能电池放电的深度不够。 我将把它从电池中取出、从而得到一个更干净的日志。

    我一直在监控这些位-我已经在另一节电池上多次完成流程并成功完成了。 我在这里看到的问题是、 FC 标志设置得太早、基于电量监测计认为它为100%、因为容量偏差太大。 您能否查看可能会影响该调整的 GG 参数?

    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    您可以帮助解决此问题吗? 电池上的 FC 标志再次设置为< 48V。 这是预期结果吗? 以下是正在进行的日志:

    e2e.ti.com/.../20250218_2D00_lc.log

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    您设置 FC 位是因为 FC 设置%= 100、因此当 SOC 报告100%时、将设置 FC 标志。 请更改 FC 集%=-1、直到学习周期完成。 电量监测计现在将使用有效的充电终止条件来检测充满电。  

    请参阅 TRM: BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)中的第3.7节

    此致、

    Diego