This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:请帮助查看 PSE TPS23861布局

Guru**** 2500085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486629/tps23861-please-help-to-review-pse-tps23861-layout

器件型号:TPS23861

工具与软件:

谢谢、请帮助查看 PSE TPS23861布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请帮助查看 PSE TPS23861布局。

    印刷电路板布局文件打开密码:20250312

    e2e.ti.com/.../PSE-schematic.pdfe2e.ti.com/.../4000379ZAAEL_2D00_0312_2D00_v172_5F00_view_5F00_locked.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YingZhe:

    感谢您的咨询。 我们将查看您的问题、并在3-7个工作日内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     

    是否有布局审核的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

     

    请今天给我们您的评论,时间表计划是非常紧迫的项目,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YingZhe:

    感谢您的耐心。

    我觉得 PSE TPS23861器件电路布局很好。 建议使用 Vth_min >= 2V 的 MOSFET 以实现更稳定的折返保护。  

    建议的 FET 特性如下:

    • + Vth (GS) min > 2V
    • RDS (ON):Vgs =10V 时为50m Ω~ 150m Ω
    • Ciss:小于2000pF
    • Qg:小于50nc
    • BVdss:>= 100V

    此致、

    Diang