This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:请提供 FDM (完全材料披露)信息

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490762/lp5012-please-provide-the-fdm-full-material-disclosure-information

器件型号:LP5012

工具与软件:

根据 客户的要求、我们需要提供  以下材料的 FDM (完全材料披露)信息。 请协助 处理此事。

TPS25200DRVR
INA231AIYFFR
LP5012RUKR
SN74LV1T34DCKR

请与我联系,我会向您发送以下表格。我的电子邮件:linyuejiao@leedarson.com。

希望得到您的反馈、谢谢。

FDM  (完全材料披露):

子项目标识
物料ID μ A
长描述 μ A 子零件权重
部件重量(mg)μ
质量单位(单位) 均质材料
均质材料 μ A
(__LW_AT__说明属于SubItem的哪个部分
)μ A
Homog. 重量
均质材料重量 μ A
质量单位(单位) 物质
物质(化学式)μ A
CAS 编号
CAS 
物质重量
物质重量(mg)μ
质量单位(单位) 物质浓度(PPM) 适用的 RoHS 豁免 提供反馈意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josie:

    请 将表格发送给我、felix-wang@ti.con、我将为 LED 驱动器  LP5012RUKR 准备材料、并在下周发送给您。

    此致、

    Felix