Thread 中讨论的其他器件:TPS55288EVM-045
工具与软件:
您好!
使用时遇到问题 TPS552882RPMR . 。 VSYS 都是由供电的 24V 。 10A 工作台电源 、并为配置输出 12V/5A . 但是 输出电流限制在3.8A . 下面是详细的电路设计:
此外、此处是显示分流电阻器布线的 PCB 布局:
到目前为止进行的测试:
- 我添加了一条 100nF 电容器 附近 ISN 和 ISP 但问题仍然存在。
- 我 短接 ISN 和 ISP 、仅依赖 ILIM 电阻器 用于电流限制。 以下是测量值:
电流(A) | 输出电压(V) |
---|---|
2.0A | 12.09V |
3.0A | 12.08V |
4.0A | 12.06V |
5.0a. | 12.05V |
5.1a | 12.04V |
5.2A | 11.49伏 |
5.28a | 8.8V |
- 我测试了 TPS55288EVM-045 评估板、针对进行配置 12V/5A 和供电 24V/10A . 结果如下:
电流(A) | 输出电压(V) |
---|---|
2.0A | 11.85V |
3.0A | 11.73V |
4.0A | 11.59V |
5.0a. | 11.14V |
问题:
如果我不使用、可能会出现哪些问题 分流电阻器 并仅依赖 ILIM 电阻器 限制有何要求?
谢谢你。