This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620EVM

Guru**** 2530850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490459/bq28z620evm-071-bq28z620evm

器件型号:BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具与软件:

尊敬的团队:

我在使用 BQ28Z620 EVM 电路板时面临一个问题、即在达到电芯欠压(CUV)阈值后、DSG FET 无法关断。

我已将 CUV 阈值设置为3000mV。 当电芯电压达到该阈值时、仅启用以下两个标志:

  • SafetyAlert ()[CUV]= 1

  • BatteryStatus ()[TDA]= 1

但是、根据参考手册、预期行为应如下所示:

  • SafetyAlert ()[CUV]= 0

  • SafetyStatus ()[CUV]= 1

  • BatteryStatus ()[FD]= 1

  • BatteryStatus ()[TDA]= 0

  • OperationStatus ()[XDSG]= 1



我还配置了10秒延迟;但是、系统仍然未跳闸、XDSG FET 未按预期关闭。

请提供有关解决此问题的指导。 请告知您所需的任何额外配置或步骤、以确保 XDSG FET 在 CUV 条件下正常运行。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puppala

    此问题已分配、将在可能的情况下进行处理。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puppala、

    您可能需要更改以防止欠压的参数是位于"Data memory>>Gas Gauging>>IT Cfg>>Term Voltage"下的"Term Voltage"。  您可以更改另一个用于打开 DSG 门的参数可能是 DSG Current Threshold、下面的我还附加了它的图像。



    谢谢!
    艾伦