This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:单线 BQ 器件的唤醒帮助概述

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ78Z100, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490516/bq78z100-wakeup-help-for-one-wire-bq-parts-general

器件型号:BQ78Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2、BQ28Z620

工具与软件:

我需要一个用于2S 电池组的单线通信电池管理器、该管理器也会在特定条件下唤醒。

BQ78Z100可设置为在1分钟无通信后关闭。

但是、无法根据通信线路将其重新唤醒、而必须向 PACK+施加正电压

例如、有没有任何单线接口芯片可以在电池组关闭时将 HDQ 线路保持弱上拉、以便下拉线路可以唤醒电池组?

就像 SMBus 电池组的/PRES 线路与 HDQ 线路共享一样。

最好还建议开发一种只使用一根线即可唤醒并进入睡眠状态的单线通信电池组。

我们至少有十几个电池系统已经在使用 TI 芯片、所以我们的首选方法是始终选择 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    此问题已分配、将在可能的情况下进行处理。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    了解您对2S 电池组的要求、该电池组将列表范围缩小至 BQ28Z620和 BQ40Z50-R2。 就一线接口而言、当可通过软件配置的电池电量计上检测到某些电流/负载时、这两个单元都能够"开启"。 但是、BQ40Z50-R2是两者中唯一具有 PRES 或 SHUTDN 引脚、能够充当可使用的物理按钮/信号的 IC。 如果此产品不适合您的系统、请查看下面的链接、了解提供的不同电池电量监测计。

    电池电量监测:
    https://www.ti.com/battery-management/fuel-gauges/overview.html


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您还没完全理解问题/要求、我只需要电池组上有一个数字引脚、即可处理所有通信以及唤醒功能。 一切都通过这一根导线进行操作。

    您的竞争对手提供的一个器件可以完全满足此需求(不确定是否允许我在此处发布竞争对手器件?!??) -但是自从我使用 TI 器件已有30年了、我真的希望能与您同在。

    我不知道如何使 Z620或 Z50仅使用一根导线即可工作。

    我希望这对您有所帮助。