This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:SPICE 模型中的错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490907/ucc28c45-error-in-spice-model

器件型号:UCC28C45

工具与软件:

 在 LTspice 中仿真基于 UCC28C45的反激式转换器时会遇到问题。 使用的电路与 webench 建议的电路相同。 但在仿真中、我无法获得输出。 输入为28V、输出电压为15V、电流输出为3A。 功率为45W。 频率为400kHz 或更低。 随附的图像中显示了错误。 请你协助尽早解决这一问题。

期待您的支持。

此致、

Yashwanth