This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:强制 IBAT 放电电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489784/bq25790-force-ibat-discharge-current

器件型号:BQ25790

工具与软件:

尊敬的 Jeff:

通过将强制 IBAT 放电电流设置为1、他们发现在充电状态下移除电池时、振荡将更小。

这是什么原因?

充电器内部的放电电流是多少?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    您指的是哪种振荡?  IBAT 放电典型值为~30mA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BAT 引脚和 SYS 引脚中的振荡。

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    IBAT 放电电流只会更快地使 BAT 和 SYS 引脚电容器放电。  振荡频率随系统的电容和负载而变化。

    此致、

    Jeff