This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487107/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 Jeff:
如之前的比赛中所述、shipFET 在关闭系统电源后需要连接以完全切断电池的功耗。

我们在电池和 BAT 引脚之间添加了外部 shipFET、由 SDRV 驱动栅极。 我们仍然看到来自电池输出的电压。

 

我们还提供了在断电时设置的波纹电阻器。

[ 104.180783] bq25790-充电器0-006b:器件正在关闭...
[ 104.186632] bq25790-充电器0-006b:执行关断/断电序列...
[ 104.194060] bq25790-充电器0-006b:R14:CHRG_CTRL_5寄存器设置为 ShipFET 0x98成功
[ 104.202861] bq25790-充电器0-006b:R2E:ADC_CTRL 寄存器成功设置为0x30
[ 104.210726] bq25790-充电器0-006b:R2F:FN_DISABLE_0寄存器成功设置为0xFE
[ 104.218925] bq25790 charger 0-006b:R30:FN_DISABLE_1寄存器成功设置为0xF0
[ 104.227116] bq25790-充电器0-006b:R18:成功将寄存器设置为0xd5
[ 104.234265] bq25790充电器0-006b:R11:CHRG_CTRL_2寄存器成功设置为0x42
[104.262723] 重新启动:关闭电源

您能不能告诉我们在断电后是否需要关闭电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    输入电源是否已移除?  运输模式或关断模式不需要 VACx 上的任何电压。  如果是、您在 SYS 引脚上的哪里可以看到电池电压?  我在您的原理图上看到一个来自 VDD_5V 的二极管吗?  是否施加了外部5V 电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    外部电源完全移除、不为系统提供电源。

    我 在 SYS 引脚上看到电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    充电器的 SDRV 引脚上是否存在电压?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Commnd	I2CSlv	Addr	Data	Comment (All Values in Hex)
    w	D6	00	04	#REG00
    w	D6	01	01	#REG01
    w	D6	03	00	#REG03
    w	D6	05	2C	#REG05
    w	D6	06	00	#REG06
    w	D6	08	F2	#REG08
    w	D6	09	05	#REG09
    w	D6	0A	23	#REG0A
    w	D6	0B	00	#REG0B
    w	D6	0D	4B	#REG0D
    w	D6	0E	3D	#REG0E
    w	D6	0F	22	#REG0F
    w	D6	10	80	#REG10
    w	D6	11	45	#REG11
    w	D6	12	00	#REG12
    w	D6	13	00	#REG13
    w	D6	14	98	#REG14
    w	D6	15	AA	#REG15
    w	D6	16	C0	#REG16
    w	D6	17	7A	#REG17
    w	D6	18	54	#REG18
    w	D6	19	00	#REG19
    w	D6	1B	00	#REG1B
    w	D6	1C	00	#REG1C
    w	D6	1D	01	#REG1D
    w	D6	1E	00	#REG1E
    w	D6	1F	00	#REG1F
    w	D6	20	00	#REG20
    w	D6	21	00	#REG21
    w	D6	22	00	#REG22
    w	D6	23	00	#REG23
    w	D6	24	00	#REG24
    w	D6	25	00	#REG25
    w	D6	26	00	#REG26
    w	D6	27	00	#REG27
    w	D6	28	00	#REG28
    w	D6	29	00	#REG29
    w	D6	2A	00	#REG2A
    w	D6	2B	00	#REG2B
    w	D6	2C	00	#REG2C
    w	D6	2D	00	#REG2D
    w	D6	2E	B0	#REG2E
    w	D6	2F	FE	#REG2F
    w	D6	30	F0	#REG30
    w	D6	31	05	#REG31
    w	D6	33	03	#REG33
    w	D6	35	12	#REG35
    w	D6	37	12	#REG37
    w	D6	39	12	#REG37
    w	D6	3B	10	#REG3B
    w	D6	3D	10	#REG3D
    w	D6	3F	03	#REG3F
    w	D6	41	00	#REG41
    w	D6	43	00	#REG43
    w	D6	45	00	#REG45
    w	D6	47	00	#REG47
    w	D6	48	19	#REG48

    尊敬的 Jeff:
    是、SDRV 引脚存在电压。

    即使我尝试手动设置的寄存器14到98仍然板是在状况.
    我缺少什么?
    与 shipFET 对应的电路连接是否正确?


    我在您的原理图上看到一个来自 VDD_5V 的二极管吗? (Jeff)? . 不、它只是一个箭头标记。



    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:04 01 A4 00 32 2c 01 40 f2 05 23 00 dc 4b 3D A2????.2、????@???#?K=?
    10:80 45 00 01 98 aa c0 7a 54 00 32 00 00 01 00@??????ZT.2.
    20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b0 FE… ??
    30:F0 04 3D 01 ea 14 10 13 00 13 00 0e fb 0f 6e 03??=???? ????n?
    40:5d 00 49 00 0f 00 00 00 19关闭关闭关闭关闭关闭 FF f].i.………………………………………
    第50章:我是你的 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    第60章:我是你的 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    第70章:我是你的 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    第80章:我是你的 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    第90章:我是你的 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    B0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    C0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    D0:FF ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    e0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    F0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF……………
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~#   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    原理图看起来是正确的。  寄存器也是正确的。 当 REG0x14[7]=1且 VBUS<UVLO=3.4V 时、SDRV 关断。  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    如何读取电池电压当运行在电池上,这是一个问题,当仅运行在电池有电压下降。

    在充电模式下提供电源时。 电压3.854
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cget -y -f 0 0x6B 0x3b
    0x0F
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cget -y -f 0 0x6B 0x3c
    0x0E

    处于非线性运行状态。 电压突然下降至3.413 (我们一移除它就)
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cget -y -f 0 0x6B 0x3b
    0x0D
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cget -y -f 0 0x6B 0x3c
    0x55
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~#  

    即使用万用表测量读数相同、在断开电源的情况下、我们如何获得稳定的读数。  
    是否要设置任何寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    充电器 IC BATP 感应点和电池组中的电芯存在电阻。  当充电电流流经该电阻时、BATP 测量 ICHG*电阻+Vbatcells。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    那么、我们如何在未连接电源时实现电池的实际电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    这是电池的实际电压、即当没有电流流入或流出电池时、不存在电阻压降、因此 ADC 测量值是电池组单元的电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    但当我从系统中取出电池并用万用表进行测量时、将出现0.4V 的差值(我的意思是更高)。

    系统的复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    系统正在拉取电池放电电流,使 Idisarge*Resistance 产生0.4V 压降。

    此致、

    Jeff