This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040DBVR 充电器卡在充电状态

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ25628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489128/bq21040-bq21040dbvr-charger-gets-stuck-on-charging-state

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ25618BQ25628

工具与软件:

我们正在使用 BQ21040DBVR 为138mA 中的1节锂离子电池充电。
出于未知原因、在极少数情况下、在将充电器连接到电池时、当电池被充电时、充电器将指示"充电"状态、并且无论充电电流如何、充电器都将保持卡滞状态。
ISET 目前是130mA、我们从充电器中消耗的电量要少得多。

问题的根源是什么?您建议如何解决?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关该问题的其他信息。

    蓄电池通过弹簧针连接到充电器组件、蓄电池针脚连接的顺序是否会从充电器产生错误的指示?

    (例如、如果在 Vbat 和 NTC 之前几毫秒连接了 GND、或者在 NTC 和 GND 之前连接了 Vbat)

    我们欢迎任何建议。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    弹簧针可能会在充电路径上增加额外的电阻。 请尝试将电池直接连接到 OUT 引脚和 GND 引脚、然后参阅。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们执行了更多测试并看到、在将器件连接到充电器电路期间、接触细微振动会使 BQ 元件卡住-通常情况下、即使电池已连接、也不会充电模式。 即使在微小的振动停止后、充电器仍卡在 NO CHARGE 模式下。

    是否还有其他推荐的专用于可靠地处理弹簧针连接及其相关挑战的充电组件?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用寄生效应更少的弹簧针。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我们移除了弹簧针、当其中一个针(现在无需弹簧针即可直接连接电池)上发生振动时、仍然会发生这种情况。

    因此、我们不认为 Pogo 引脚质量  存在问题、并怀疑 BQ 元件存在逻辑故障。

    我们还在论坛中找到了更多有关此元件逻辑问题的文章。  

    此类可穿戴设备应用是否还有其他推荐的充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25618/619和 BQ25628/629。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。

    如果我想问一下、在这些建议的选项中、有哪些不同的实施方式使它们成为更好的选择?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况时、输入和输出电压是多少? 您能否提供原理图?

    此致、

    Mike Emanuel