This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64404:针对 DUEL±10V 电源问题使用该模块:

Guru**** 2511145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491212/tpsm64404-using-this-module-for-duel-10v-supply-question

器件型号:TPSM64404

工具与软件:

你(们)好

因此、我都渴望能够使用该模块创建双±10V 电源轨、因为在数据表中具有指向反相降压/升压拓扑的多个链接。  

只有当我启动我的实际原理图时、它才打动了我、我该如何处理接地线?  

假设 vout1/pgnd1将具有与10V 输出降压转换器的正常连接。

vout2/pgnd2将是-10V 电源轨。  

我应该如何进行? 引脚28的 PGND 是否连接到 pgnd1? 引脚6 AGND 呢?  

请提供建议

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不幸的是、接地很常见。  

    您不能将双电源作为+/-电源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wwww 很好这太糟糕了,猜测必须使用2个单一的 Buck