This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电池寿命估算器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490720/tps63900-battery-lifetime-estimator

器件型号:TPS63900

工具与软件:

嗨、团队:

我有关于电池寿命估算器的一些问题。
我们已选择锂离子电池、并计划使用4.2V 至3.0V 电压范围的电路输入。
在电路侧、1个输入具有4个主电源路径。
3.3V、5V、3.2V 和1.2V 输出。
如果有多个电源路径、我们要将每个路径设置为脉冲负载、这是正确的吗?
由于这与实际测量值有很大不同、我想知道设置方法是否存在问题。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    陶会在星期一回复您。 请等待他的答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    负载规格由您的下游决定、对吧? 在这里、我对将每个 pth 设置为脉冲负载、如何使其发生以及为什么要这样做感到困惑? 来延长电池寿命?

    老实说,我不是一个电池专家,根据我的理解,如果你想节省你的电池寿命,你应该节省你的系统消耗,对吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    为了节省电池电量、我们显然希望节省负载、但我们也希望在功率 IC 区域节省电量。
    我以前想从电池走出来的4条路径(3.3V、5V、3.2V、1.2V)、想要使用此应用来优化每条路径。
    我想看看是否可以使用"脉冲加载"功能一次性检查所有4个路径。
    我还希望检查这种方法是否错误、因为它偏离了实际测量值。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    那么、您的系统中有四个 TPS63900、用于不同的电压通道?

    如前所述、  负载决定下游。  我在这里对在脉冲负载中设置每个路径感到困惑、如何使它发生?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    抱歉。 这不限于 TPS63900。
    我想问一个电池寿命估算器的问题、但这无法实现、因此我使用了目标器件 TPS63900。
    问题是如何在连接了任何电源的情况下使用此应用。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您是指电池寿命 GUI?

    您的描述中的电源是指电池类型还是非电池?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我想问的是关于这个 GUI。

    您的描述中的电源是否意味着电池类型?

    我指的是 IC。
    我有4个 IC 连接到一个电池、并将电压分为3.3V、5V、3.2V 和1.2V。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    最后、我问了你们的问题。 很抱歉我的理解不好。

    我恐怕这个工具不是那么强大,你能尝试传输你的所有输出只与一些 Vout 一个导轨?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我很抱歉。 我没有很好地传达信息。
    您是否说不可能检查4个通路?
    此外、该 GUI 是否仅供参考、不应是精确的?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ryu、

    我的意思是、是否可以仅用相同的输出功率将四个输出轨汇总为一个。

    我认为 GUI 很精确、但功能并不是我提到的那样强大、这意味着它不能支持四种不同的输出轨。

    此致

    TAO