This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:顺序启动源。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491324/tpsm82903-sequential-starting-source

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

我正在为我们的应用设计一个顺序启动源。 根据以下流程图:1V => 1.8V => 1.35V => 3.3V => 5V。 (电压输入:5 - 9V)

请检查随附的原理图文件、查看其是否正确以及间隔时间。

e2e.ti.com/.../1638.TPSM82903-SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    看起来不错、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    是否有办法计算源之间的引导时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请参阅数据表中的以下说明。

    谢谢!

    Colin