This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:为150mR 分流电阻器读数导出的 gm.fs 文件设置新值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484675/bq27220-set-new-values-for-150mr-shunt-resistor-reading-exported-gm-fs-file

器件型号:BQ27220
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好、E2E 专家!

我有 BQ27220电量监测计、我也要使用 bqstudio 执行校准过程。 我正在尝试 为150mR 分流电阻器(而不是10mR 默认电阻器)设置新的电流参数值。 使用 bqstudio 中导出的 gm.fs 文件对电量监测计进行编程后、读取 CC 增益和其他参数仍与校准前相同的默认值。 在从 gm.files 发送 I2C 命令的同时、是否应在之前/之中发送任何其他命令?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    您能将 gm.fs 文件发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有修改后的 参数的.gm 文件

    ;--------------------------------------------------------
    ;Verify Existing Firmware Version
    ;--------------------------------------------------------
    W: AA 3E 02 00
    C: AA 3E 02 00 02 20 00 03
    ;--------------------------------------------------------
    ;Data Block
    ;--------------------------------------------------------
    W: AA 3E F5 91 00 00 01 C2 00 32 00 C8 10 68
    W: AA 60 44 0E
    X: 10
    W: AA 3E F5 91
    C: AA 3E F5 91 00 00 01 C2 00 32 00 C8 10 68
    W: AA 3E 01 92 00 64
    W: AA 60 08 06
    X: 10
    W: AA 3E 01 92
    C: AA 3E 01 92 00 64
    W: AA 3E 32 92 02 26 02 01 F4 02 58 02 02 26 F6
    W: AA 60 A2 0F
    X: 10
    W: AA 3E 32 92
    C: AA 3E 32 92 02 26 02 01 F4 02 58 02 02 26 F6
    W: AA 3E 06 92 04 84 18 00
    W: AA 60 C7 08
    X: 10
    W: AA 3E 06 92
    C: AA 3E 06 92 04 84 18 00
    W: AA 3E 0B 92 01 09 00 00 96 00 AF
    W: AA 60 13 0B
    X: 10
    W: AA 3E 0B 92
    C: AA 3E 0B 92 01 09 00 00 96 00 AF
    W: AA 3E 12 92 02 20
    W: AA 60 39 06
    X: 10
    W: AA 3E 12 92
    C: AA 3E 12 92 02 20
    W: AA 3E 17 92 00 0A 05 00 32 01 C2 14 14
    W: AA 60 2A 0D
    X: 10
    W: AA 3E 17 92
    C: AA 3E 17 92 00 0A 05 00 32 01 C2 14 14
    W: AA 3E 28 92 00 3C 00 4B 00 28 00 3C 3C 01
    W: AA 60 1D 0E
    X: 10
    W: AA 3E 28 92
    C: AA 3E 28 92 00 3C 00 4B 00 28 00 3C 3C 01
    W: AA 3E 40 92 0C 4E 02 0C B2
    W: AA 60 13 09
    X: 10
    W: AA 3E 40 92
    C: AA 3E 40 92 0C 4E 02 0C B2
    W: AA 3E 7F 92 0C 8C 8C 0B B8 0C 1C 00 05 10 68 10 04 64 5F 0C 80 0C E4 06 08 10 68 10 04 64 5F
    W: AA 60 B2 1F
    X: 10
    W: AA 3E 7F 92
    C: AA 3E 7F 92 0C 8C 8C 0B B8 0C 1C 00 05 10 68 10 04 64 5F 0C 80 0C E4 06 08 10 68 10 04 64 5F
    W: AA 3E 9A 92 02 10 2A 01 F4 01 F4
    W: AA 60 AD 0B
    X: 10
    W: AA 3E 9A 92
    C: AA 3E 9A 92 02 10 2A 01 F4 01 F4
    W: AA 3E 8F 41 00
    W: AA 60 2F 05
    X: 10
    W: AA 3E 8F 41
    C: AA 3E 8F 41 00
    W: AA 3E 7D 92 5A
    W: AA 60 96 05
    X: 10
    W: AA 3E 7D 92
    C: AA 3E 7D 92 5A
    W: AA 3E 51 92 02 BC
    W: AA 60 5E 06
    X: 10
    W: AA 3E 51 92
    C: AA 3E 51 92 02 BC
    W: AA 3E 5B 92 77
    W: AA 60 9B 05
    X: 10
    W: AA 3E 5B 92
    C: AA 3E 5B 92 77
    W: AA 3E 64 92 05 DC
    W: AA 60 28 06
    X: 10
    W: AA 3E 64 92
    C: AA 3E 64 92 05 DC
    W: AA 3E 68 92 14 00 00 00 C8 00 00 64 64 08 0E 74 00 64 1F 40
    W: AA 60 14 14
    X: 10
    W: AA 3E 68 92
    C: AA 3E 68 92 14 00 00 00 C8 00 00 64 64 08 0E 74 00 64 1F 40
    W: AA 3E A3 92 0F 0A 00 64 0E 9F 00 95 03 63 0F BE 01 3C 09 00 00 0B D7 01 0D 39 01 0D AD 01 10 4D 0F CB 0F 55
    W: AA 60 12 24
    X: 10
    W: AA 3E A3 92
    C: AA 3E A3 92 0F 0A 00 64 0E 9F 00 95 03 63 0F BE 01 3C 09 00 00 0B D7 01 0D 39 01 0D AD 01 10 4D 0F CB 0F 55
    W: AA 3E C3 92 0E ED 0E 8D 0E 48 0E 23 0D FE 0D BB 0D 6F 0A 99
    W: AA 60 9B 14
    X: 10
    W: AA 3E C3 92
    C: AA 3E C3 92 0E ED 0E 8D 0E 48 0E 23 0D FE 0D BB 0D 6F 0A 99
    W: AA 3E 7B 92 02 3C
    W: AA 60 B4 06
    X: 10
    W: AA 3E 7B 92
    C: AA 3E 7B 92 02 3C
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    从 BQStudio 导出黄金映像文件时、请确保"Preferences"的"Golden Image"部分中的该字段为空。  

    要访问此处、请按下 BQStudio 顶部的"Window"按钮、然后点击"Preferences"。 确保该字段为空白后、确保单击"应用"按钮。

    此致、

    Adrian