This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:芯片#39;EEP 信息是否有可能在加电期间被擦除?

Guru**** 2517660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483495/bq3050-is-it-possible-for-the-chip-s-eep-information-to-be-erased-during-power-on

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

当8050 IC 关闭时、通过向 PACK 添加电压来激活 PCBA、 芯片的 EEP 信息是否会被擦除?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    您能否详细说明"EEP"信息对您意味着什么? 电池组断电时、"Register"选项卡上的 RAM 信息被擦除、并根据电源模式进行更新、它亮起、但"Data memory"选项卡中的闪存不会改变。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frias

    让我详细解释一下这个过程。

    BQ8050芯片用于4串电池、当单节电池的电压为1V 且总电压约为4V 时、BMS 通过在 PACK 端施加5.5~7V 的电压来激活、并且偶尔 可以删除保存的 EEPROM 数据

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frias

    您能在方便时回答吗? 谢谢您!

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    对于 TI 电池电量监测计、使用了两组数据、RAM 数据也称为 BQStudio 中的"Registers"选项卡中的寄存器、闪存数据也称为 BQStudio 中"Data Memory"选项卡中的参数。 每当您的系统被置于关断模式或断电时、您的数据 RAM (寄存器)存储器将会丢失这些是温度、OCV 等值。另一个需要注意的是、这些是只读数据。 另一方面、无论电池电量监测计的电源状态如何、数据闪存(参数)都将保持存储状态、您可以在技术参考手册的"C.13数据闪存值"部分下找到这些值。

    Techincal 参考手册:
    www.ti.com/.../sluu485a.pdf

    谢谢!
    艾伦