This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 STATpin'描述

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492250/bq24171-about-statpin-s-description

器件型号:BQ24171

工具与软件:

关于 STAT引 脚的说明、数据表指出"开漏充电状态引脚、10-kΩ 上拉至电源轨"。

不过、我在典型应用原理图或功能方框图中都找不到。

请告诉我此描述的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okashita、您好!

    STAT 引脚是一个标准开漏输出引脚。  我们建议使用一个大小不超过以下电流的上拉电阻器、并上拉至不超过以下电压的电压轨:

    如果上拉至3.3V 或5V 电压轨、大多数客户会使用10千欧姆电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我知道这种情况是指连接一个上拉电阻器作为一个端子过程。谢谢。

    此致、

    Okashita。