This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:reg:使用 TPS92200D2DDCR LED 驱动器作为加热圈的驱动器。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492073/tps92200-reg-using-the-tps92200d2ddcr-led-driver-as-a-driver-for-heater-band

工具与软件:

大家好、团队成员:

加热器规格:

额定功率:5W、

额定电压:5V。

LED 驱动器器件型号:TPS92200D2DDCR

下图显示了用于评估的原理图:

加热器+驱动器组合与该装置配合使用很好、我很担心长时间使用该组合时存在的可靠性问题。 请确认此 组合 使用可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加热器是否需要恒定驱动电流才能正常运行? 阻性负载上的恒定电流可能会导致输出过压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对加热元件没有在恒流模式下运行的特定要求。  我正在想一个 使用 LED 驱动器控制通过加热元件的电流的概念、这将有助于按比例控制加热元件的温度。 使用该组合是否存在任何严重问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器功率损耗 U^2/R=I^*R、所以应用恒定电压或电流的结果相同。

    请查看加热元件的数据表,如果加热器的特点是指定电压,最好使用带恒定输出电压的普通降压转换器。  

    恒定输出电流在输出短路或过载情况下较好、但在输出开路负载情况下更糟。