This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58-Q1:电源相关建议

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C57H, UCC28C58-Q1, UCC28C56H, UCC28C59

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492296/ucc28c58-q1-power-supply-recommendation

器件型号:UCC28C58-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C56HUCC28C59、UCC28C57H

工具与软件:

您好!

我有一位客户正在为一个新项目开发电源、我们希望能够根据我们的要求获得您的团队关于实施建议的指导。 请参阅以下内容!

我们目前正在研究一个新项目、对同一个项目评估不同的拓扑、其中一个需要高频降压转换器。

输入将是三相460V 线路、通过三相二极管桥整流器进行整流、650Vdc 将馈送到输出330Vdc 的降压转换器。 额定功率在1kW 范围内。

为此、我们需要一个用于 SiC 器件开关的通用 PWM 控制器、并研究了 TI 的 UCC28C58-Q1。 请告诉我们该 IC 是否符合我们的要求。

此外、我们还需要此 IC 的未加密仿真模型、以便在 LTSpice 中进行仿真(如果可以共享)。

非常感谢您提供任何可以分享的指导、如果需要、欢迎您直接通过电子邮件与我分享未加密的模型、由于我们已经与客户签订了 NDA、因此我将相应地与客户分享。  

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C58-Q1专为与 SiC MOSFET 配合使用而设计。 如果可以、请检查您的 MOSFET 驱动电压额定值、以使用 UCC28C58-Q1或此系列中的其他成员 UCC28C56H、L、UCC28C57H、L 或 UCC28C59。 请注意、它的片上驱动器具有高达1A 的峰值电流。

    可以从以下链接下载该器件的 PSpice 模型、并且该模型未加密。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum831

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复洪!

    我已将此反馈传递给客户、并将让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt