This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:tps63060

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493193/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!

我使用的是 TPS63060 降压/升压转换器具有以下配置:

  • EN (使能)引脚 连接到的电线 平均分量
  • PG (电源正常)引脚 连接的电线 GND
  • PS/SYNC 引脚 连接的电线 平均分量
  • 反馈电阻器值: R1 = 1MΩ Ω R2 = 110kΩ

我所面临的问题:

  1. 输出电压有波动 而不是提供稳定电压 5V .
  2. 输入电压超过5V 时、IC 关断 .
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    感谢您联系我们。 我有几个问题需要检查:

    1.设计的输入电压范围、输出电压和输出电流是多少? 您的测试中的工作条件是什么?

    您能帮助提供原理图和布局文件以供我检查吗?

    能否提供 SW1、SW2、Vout、iL 和 Vin 的波形?

    此致、

    Mulin