This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:申请 TPS61023分析审核

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492609/tps61023-request-for-tps61023-scehamtic-review

器件型号:TPS61023

工具与软件:

您好!  

我需要亲自查看我的原理图。 有可能吗?

TPS61023的输出在大部分时间都处于线缆状态。

需要检查原理图。

谢谢 你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    雷 将于明日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纳贝尔、您好!

    请提供原理图以及输出的"弯曲行为"以供审阅。

    请注意这是一个公共论坛。 如果您有保密要求、请告诉我。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-DC-DC-Converter-Issue.docx

    您能否检查此文件、我复制了相关部件和一些信息。 感谢您的好评

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纳贝尔、您好!

    TPS61023有三个电路:

    • VDD3.3V
    • VDD3V3_AA
    • VDD5V

    这三个电路是否都有相同的问题? 即"输出在一段时间内是正确的、但在使用一段时间后仍与输入相同(2.8V)"。

    当器件可以正常工作时、您能否捕捉 Vin、Vout 和 SW 的波形? SW 尖峰是否很高?

    并且还请进行快速实验:移除 C112、C113和 C108并重试。

    此致

    Lei   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    所有电路在不同的卡上都有相同的问题。 输出与输入相同、没有 SW 波形。

    当时我检查了反馈引脚、该引脚的电压为1V ~3V (在不同卡上不同)。  

    SW 上无尖峰。

    我 还检查了 C112、C113、C108的值10pF、但有同样的问题... 此外,我从一个 IC 删除,但没有 efect (输出与输入相同)。  

    在之前的原理图中、我将10pF 设为前馈电容值、但输出电容大于40uF (VDD3.3V 为50uF、VDD5V 为50uF 、VDD3V3_AA / 1100uF)。 我将使用这些电容器值来设置 fz=1KHz。 1nF 前馈值 I 集是基于一些论坛推荐的对大电容器使用高值的基础。 我将再次更改为 TI 建议的220pF。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纳贝尔、您好!

    我们会 先重点介绍用于 VDD3.3V 的 TPS61023。

    当器件在应用中以最重的负载工作时、请测量 Vin、Vout 和 SW 以及电感器电流波形。

    请注意、所有这些 Vin、Vout 和 SW 电压波形都应在器件引脚上测量。

    如果从正常到异常行为的过程可以被捕获,这将是非常有帮助的! 您可能会尝试通过 Vout 下降触发。

    此致

    Lei