This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146的 LTspice 模型/仿真

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493946/lm5146-q1-ltspice-model-simulation-of-lm5146

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146、LM5116

工具与软件:

我根据 TI 网站上提供的未解密模型创建了 LM5146的 LTspice 模型、但遇到了错误:

或者、是否有可以与我共享的 LM5146 LTspice 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是,我们不能支持 LTspice。 如果可以、我可以向您发送一个 SIMPLIS 模型。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂莫西!

    如果您分享 SIMPLIS 或更好的 SIMetrix 模型以及瞬态或平均仿真、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在这里-请根据需要进行编辑。

    e2e.ti.com/.../6102.LM5146-5V-25A-250kHz-regulator.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是平均模型的仿真吗?
    我需要的是 LM5146的 SPICE 模型/仿真文件、用于在 SIMetrix 中进行瞬态分析  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    与 PSPICE 不同、SIMPLIS 中的同一模型将执行时域和频域分析。 SIMPLIS 是 PWM 开关设计的理想选择。 我发送的文件适用于启动、负载瞬态响应、波特图、输入滤波器设计等方面 我还没有 SIMetrix 模型。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Timothy,它会帮助很多!
    您是否具有适用于 LM5116的类似仿真文件?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可以为 LM5116提交单独的 E2E、然后由负责的应用工程师进行回复。

    此致、

    TIM