This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:控制器软启动期间的 IVDD 消耗

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492958/ucc28c43-q1-ivdd-consumption-during-soft-start-of-the-controller

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具与软件:

团队成员、您好!

我将 UCC28C43用作反激式控制器(DCM 运行模式)。 我已经设计了一个启动电路来为控制器单独供电。 此电流将一直持续到反激式输出准备好接管控制器消耗。 在反激式输入电压缓慢上升时、启动电路(SUC)将提供能量并提高控制器的 Vdd。 当 Vdd 达到开启阈值时、控制器从 Vdd 电容器汲取一些能量以生成 Vref、并在一段时间后生成 PWM。 当软启动时间完成时、PWM 占空比将逐渐增加到其满值。 现在、我的问题与控制器在软启动阶段所需的能量有关。  

在我的应用中、软启动时间选择为180ms (为这些测量将1uF Css 电容器替换为10uF)。 当反激式转换器的输入电压斜升较快(80V/s)时、进入 Vdd 电容器的能量足以满足控制器的要求。 因此、会生成 PWM、而反激式拓扑可接管控制器的功耗、并绕过 SUC。

但是、当反激式输入电压斜升较慢(10V/s)时、不会生成 PWM。 在控制器中正在发生一些事件、这些事件需要来自 Vdd 电容器的能量、这会将 Vdd 降至控制器的关断阈值以下并关闭控制器。 这是一种断续模式、持续模式、如下图所示。

 

您能否在此背景下解释以下问题:

1.在产生 VREF 之后、产生 PWM 脉冲之前、控制器内部会发生什么情况?

2.在该工作阶段、控制器需要多大的电流?

3.增加或减少软启动时间是否会影响控制器所需的能量? 如果是、它会产生怎样的影响?

等待您的快速回答!! 提前感谢!!

Chietanya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    IC 启用 RTCT、然后检查 CS、FB 和 COMP 以准备输出脉冲。

    2.

    使用最高可达3mA 的值。

    不需要、更改软启动不会更改 IC 内部电路偏置需要。 当开关启动时、当 OUT 脉冲开始(COMP > 1V)、当开关启动时、当开关电流增加开始时、软启动时间会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超

    非常感谢您快速回答。

    在主题3中、如果软启动没有改变 IC 消耗。 您能帮助我理解以下行为吗?

    在反激式输出上的最小负载(例如1W)和18ms 软启动设置下、该控制器能够生成 PWM。 在本例中、启动时的输入电流较小、因此进入断续模式。 当 Vdd 高于开阈值时、产生 PWM。 但是、当 Vdd 低于关断阈值时、控制器的能量要求使 Vdd 放电、并且控制器关闭。

    在反激式输出端具有极轻负载(比如几十 mW)和180ms 软启动设置时、控制器根本无法生成 PWM。 为什么会发生这种情况?

    提前感谢!!

    有一个美好的夜晚!!

    Chietanya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较长的软启动时间在开关前(即在 COMP 达到> 1V 之前)需要 VDD 电容器提供更多能量。 因此、软启动时间越长、使 COMP > 1V 的时间就越长、但在这段时间内、仍然会消耗能量以降低 VDD 电容电压、达到3mA 的电流仍然相同。 这就是原因。

    因此、对于更长的软启动时间、VDD 电容需要更大才能存储足够的能量以使 VDD 不关闭、从而允许 COMP 达到>1V、同时允许 AUX 接管。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏晨

    感谢您的回答。 我再次回复、因为我需要更多说明?

    您的意思是,较长的软启动时间需要相同的能量(0到3A ),时间更长吗? CSS 电容器如何充电? 是 Vref 什么?  

    我如何调整 Vdd 电容的大小、以延长软启动时间?

    这一周有一个美好的开始!!

    Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、较长的软启动时间需要更多能量、因为3mA 的相同电流使 IC 偏置的时间更长。 CSS 电容器通过 COMP 引脚电流(通过双极晶体管)以及通过 VREF (通过电阻器)进行充电、如下所示。

    0.5 x CVDD [(VDD_ON)^2 -(VDD_OFF)^2]= 3mA x VDD_ON x TSS

    从上面求解 CVDD 初始值的 CVDD、并对 CVDD 进行基准调优以最终确定。

    CVDD - VDD 电容器值

    VDD_ON、VDD UVLO 开启阈值、

    VDD_OFF、VDD UVLO 关断阈值、

    TSS 和软启动时间。