This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:UC1843A-SP

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494524/uc1843a-sp-uc1843a-sp

器件型号:UC1843A-SP

工具与软件:

振荡器初始容差的来源是什么?  在数据表中、对于 CT = 3.3nF 和 RT = 10kHz、它被列为47kHz 至55kHz。

它是振荡器的比较器阈值不确定性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kenneth、

    放电电流、与斜坡信号进行比较的阈值以及内部基准不准确都会影响该数字。
    测试会使用这些指定的组件有效地运行器件、并查看器件的运行频率。

    我不知道你是否在寻找更具体的东西。

    谢谢!
    Daniel