This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CRC-8计算与 TRM 不匹配示例

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495056/bq76952-crc-8-calculation-mismatch-with-trm-example

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在尝试验证 BQ76952的 CRC-8计算。 根据 TRM 示例、写入0x307A地址时0x9180、预期的 CRC-8应为0x44

我假设应根据以下字节序列计算 CRC:
[ 0x80, 0x91, 0x7A, 0x30 ]

然而,当我计算 CRC-8 ,我得到0x43而不是0x44.

您能否说明一下哪些字节应该包括在 CRC 计算中? 是否还有可能遗漏的其他步骤?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    0x44不是那里预期的 CRC-8、而是校验和。 校验和是地址和数据字节之和的补码。 在本例中、校验和0x44是 NOR (0x80 + 0x91 + 0x7A +0x30)。

    第4节具有 CRC 的 I2C 软件开发指南中的 给出了一个很好的 CRC 计算示例。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。

    此外、我想询问您提到的校验和计算方法是否记录在 TRM 或任何其他文档中。 我仅找到了 CRC8计算方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、TRM 和软件开发指南中记录了该方法。 相关信息、请参阅 第3.1节直接命令和子命令 TRM 特性 ‘3.3写入"Enabled Protections A" 详细信息。





    此致、
    Alexis