This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:不同温度下的直流容差

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495247/csd95490q5mc-dc-tolerance-over-temperature

器件型号:CSD95490Q5MC
Thread 中讨论的其他器件:TPS53622

工具与软件:

您好!

您能否帮助我计算 带控制器 TPS53622ARSBT 的 CSD95490Q5MCT 的直流容差随温度的变化?

通常我看到该容差规格。 但我甚至没有在  CSD95490Q5MCT 或 TPS53622ARSBT 中看到任何范围?

我接下来要做什么?

 

谢谢!

Ellwood Lane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ellwood:

    感谢您的咨询。

    对于控制器 TPS53622 (通常对于多相控制器)、输出电压的精度/容差直接取决于 DAC 电压。

    在控制器的数据表中、我们在第4.6节中提供了 DAC VSP 容差参考文献:DAC 和 VREF。 所提供的数据是数据表中指定温度范围内的最坏情况。

    您要查找的数据如以下快照所示。 对于表中提供的电压范围、典型值为+/- 0.5%(对于5mV DAC)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek