This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:FCCM 期间的开关频率下降

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479598/tps56c215-switching-frequency-drop-during-fccm

器件型号:TPS56C215

工具与软件:

嗨、团队:

数据表图5-25表明、对于 FCCM、Fsw 低于设定值。

在以下条件下、来自设置值的 FSW 分频处于预期范围内?
[条件]
输入电压:12V
输出电压:5.1V
FSW (设置):800kHz
fsw (测量值):675kHz

此外、您是如何为数据表图测量 FSW (设置)的。  

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    该数字应以实际数据为基础。 在较高的 VOUT 下、可能会偏离设定点的频率、因此这些数字看起来没有问题。 但是、您需要检查设计是否符合数据表指南、SW 波形是否看起来稳定、以及整个设计本身是否应该稳定-例如、可以使用负载瞬态进行检查。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复。

    是否可以根据特定输入/输出条件计算 fsw?
    如果可以、您能否为我提供公式。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    您可以尝试将 WEBENCH 作为一个选项来获取计算值、尽管它可能无法捕获器件的所有影响。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的提议、但 WEBENCH 似乎未反映轻负载期间 FSW 压降的影响。

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    Amod 今天已发布。 TPS56C215还具有一个 PSPICE 模型、该模型应该可以对频率进行仿真。 您能否尝试一下并分享您的结果、看看结果是否反映了您的期望? 有时、Webench 可能不如其他仿真工具或 EVM 工作台应用程序准确。 如前所述、FSW 波动主要取决于您的设计、因此主要是遵循数据表中的建议来确保其是一个稳定的设计。 尽管对于本器件来说有些 Fsw 波动是正常的。 请告诉我们您找到的内容。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    PSPICE 仿真的结果表明、 未 像 WEBENCH 一样反映轻负载期间 FSW 下降的影响。

    是否有任何技巧来仿真更接近实际特征的频率响应?


    谢谢!
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    是的、这些是可能不会在工具中建模的次生效应。 我建议使用 EVM 来测量用例、并确保它符合您的要求。

    谢谢!

    Amod